This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] imx390传感器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1019375/imx390-sensor

您好!

我们在这里使用定制电路板、并进行以下设置。

硬件设置:
TDA2px + UB960解串器+ IMX390CQV-W 摄像头(DS90UB953 + IMX390)。
VISION SDK 版本为3.03。

我们在将传感器的分辨率从1080p 更改为720p 时遇到问题。

从 IMX390CQV-W 数据表中可以看出、支持的分辨率为全高清(1920 * 1080)和 WUXGA (1920 * 1200)、我们目前在传感器驱动程序中使用线性模式(1920 * 1080)。

我们能够将图像从1080p 裁剪到720p,但它们是否是设置720p 分辨率的方法?

谢谢、

Pramod  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关配置传感器的其他选项、请联系 Sony。