This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP431:ALERT / THERM2置位时序

Guru**** 1276850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018777/tmp431-alert-therm2-assert-timing

器件型号:TMP431

大家好、

我对 TMP431的 ALERT / THERM2有疑问。

请告诉我以下寄存器设置何时生效。
【配置寄存器1 MASK (7)=0 AL/TH (5)=1】

在我看来、当使用 ALERT / THERM2端子作为 THERM 时、
我认为、无论连续密封器的寄存器设置如何、它都会立即在温度限值处生效。 是这样吗?

此外、我认为 ALERT 和 THERM 之间的差异如下、但这是正确的吗?
如果违反连续次数,ALERT 将置为低电平,一旦违反,THERM 将立即置为低电平。

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    感谢您的提问。

    [引用 userid="388934" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018777/tmp431-alert-therm2-assert-timing ]在我看来、当使用 ALERT / THERM2终端作为 THERM 时、
    我认为、无论连续密封器的寄存器设置如何、它都会立即在温度限值处生效。 这是正确的吗?

    根据数据表的第8.6.11节、将使用连续警报寄存器来确定何时激活 ALERT 和 THERM 功能。 换言之、如果您有[CALT2:CALT0]= B111、则无论配置寄存器1中的位5如何、它都将进行4次超限测量以触发 ALERT/THERM2引脚。  

    [引用 userid="388934" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018777/tmp431-alert-therm2-assert-timing ]此外、我认为警报和 THERM 之间的区别如下、但这是正确的吗?
    警报在违反连续次数时置为低电平,THERM 在违反次数后立即置为低电平。[/引用]

    图18 给出了一个很好的解释。 在 THERM 模式下、 当 您高于 THERM 限值时(对于连续警报寄存器确定的"x"读取次数)、ALERT/THERM2引脚将被触发、并且仅当您回到 THERM 迟滞值以下时才会失效。 在 ALERT 模式下、当您超出 ALERT 高限或 ALERT 低限值时、该引脚将生效、  并在 MCU 读取状态寄存器后释放线路。

    本质上、在警报模式下有2个限值(热限值和冷限值)、在热模式下有热限值和迟滞设置。  

    此致、
    Brandon Fisher