This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:关断器件的影响

Guru**** 2550460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175, TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018728/tmp75-affect-of-turning-off-the-device

器件型号:TMP75
主题中讨论的其他器件:TMP175

尊敬的支持团队:

如果我仅关闭此器件、它是否会影响连接到此 I2C 总线的其他器件的通信?
如果仅关闭此器件、器件是否会被 SCL 和 SDA 上拉电阻器损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些部件使用开漏。 即使在关断状态下、I2C 端口仍处于活动状态。 将不会发生负载和超低电流。 保持它们连接到 I2C 总线没有问题。

    7.4.1关断模式(SD)

    TMP175和 TMP75器件的关断 μA 通过关断除串行接口之外的所有器件电路、用户能够节省最大功耗、从而将电流消耗减少到典型值低于0.1 μ A。 当 SD 位为1时、关断模式被启用;当当前转换完成时、器件关闭。 当 SD 等于0时、器件保持一个连续转换状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大值表指示 SCL 和 SDA 引脚上的电压可能会超过电源电压。 如果通过 SCL、SDA 的反向电源出现问题、电压将按照引脚 A2的绑定方式(V+)进行绑定。  

    谢谢、