This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:采用 Gtrack 的远距离人员检测演示:从侧面行走时跟踪结果不良

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018090/iwr6843isk-long-range-people-detection-demo-with-gtrack-bad-tracking-results-when-walking-in-from-side

器件型号:IWR6843ISK

您好!

我们已经实验了一 段时间了远距离人员检测演示、对目前的结果非常满意。 仍然存在的一个问题是、当从侧面进入检测区域时、检测目标需要很长时间。 根据距离的不同、目标通常是完全检测不到的时间。 检测在15到20米左右开始变得不良。 我们的配置基于默认 的3D 50m 配置文件、我们尝试更改 gtrack 参数、但无法确定结果的明显差异。


如果您能向正确的方向指出、我们将不胜感激:当我们从侧面进入时、我们必须更改哪个参数来改进检测?


这是我们的当前配置:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只是为了了解测试用例。 人位于15至20米距离处的角度是多少? 请告诉我们  

    此致、  

    Sudharshan K N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    人所在的角度在20m 距离处约为30°。


    此致、
    T. Fischer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    当从侧面进入时、它只是分配吗? 还是在该距离处丢失轨迹? 退出时、轨迹是否在同一位置消失?

    此致、  

    Sudharshan K N