This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-C2000EVM 可与 PC 连接、并与1M 至5MHz 之间的各种换能器连接

Guru**** 633810 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, MSP-EXP430F5529LP, TDC1000, TDC1000-Q1, BOOSTXL-TUSS4470, TMS320F28035
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1018018/tdc1000-c2000evm-tdc1000-c2000evm-connectivity-with-the-pc-and-with-various-transducers-between-1m-to-5mhz

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPTDC1000TDC1000-Q1BOOSTXL-TUSS4470TMS320F28035

TDC1000-C2000EVM 可与 PC 以及 1M 至5MHz 之间的各种换能器连接

1. TDC1000-C2000EVM 中接收到的超声波数据是否可以实时传输到 PC (用于数据处理/分析)?  此外、它未与 MSP-EXP430F5529LP 板连接(如 OOSTTXL-TUSS4470可选择与 MSP-EXP430F5529LP 连接、然后再连接到 PC)
TDC1000 或 TDC1000-Q1中接收到的超声波信号的最小 uVrms 是多少?
TDC1000或 TDC1000-Q1仍能正常工作的最大 Fout (TX)是多少? Fout (TX)典型值 写入4Mhz。 即5MHz 传感器。
4.我们如何连接 到需要超过5.5V (p-p)才能正常运行的变送器 vTDC1000-C2000EVM?  

5. EVM 套件是否至少包含一个换能器(或多个!)?  
6.您是否可以列出可与 TDC1000-C2000EVM 配合使用的可用换能器?  我们希望尝试为我们在声音/超声波(而非成像)中开发的医疗设备选择更好的传感器解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    1) 1) TDC1000-C2000EVM 不使用 BOOSTXL-TUSS4470等 MSP-EXP430F5529LP、但 具有板载 TMS320F28035 C2000微控制器。 该器件处理正在执行的一些计算以及与 GUI 的通信。 我不太熟悉这个微控制器以及如何直接连接到 A PC 和 C2000电路板、我建议 为 TMS320F28035启动一个特定的线程、这样他们就可以帮助您解决这个问题的接口部分。

    2) 2)正如我在上一篇文章中提到的: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1017630/tdc1000-c2000evm-boosttxl-tuss4470-vs-tdc1000-c2000evm 我们没有针对 TDC1000或 TDC1000-Q1接收到的超声波信号的 uVrms 的最低规格。

    3)传感器频率的最大规格为4MHz。 如果您尝试将5MHz 传感器与 TDC1000配合使用、则可能无法产生5MHz 信号来驱动传感器、其次、由于器件未在该频率下工作、您可能无法接收到信号。 我尚未在器件指定的工作范围内进行测试、因此可能会损坏器件。

    4) 4)如果换能器需要高于5.5V (p-p)的电压、则需要为 TDC1000安装变压器以提高电压。 我建议遵循与 TDC1000-GASEVM 上的电路类似的电路。 这能够为发送器产生30V (p-p)的电压。 您可以在此处查看原理图: www.ti.com/.../sniu026a.pdf

    5) 5) EVM 不包含传感器。

    6) 6)我在上一篇文章中还包括了一个换能器列表: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1017630/tdc1000-c2000evm-boosttxl-tuss4470-vs-tdc1000-c2000evm 我忘记了添加另一个2.5MHz 换能器、它是 Steminc SMD20T08F2500R。 请记住、这些产品尚未针对医疗解决方案进行测试、因此如果您有任何换能器特定问题、我建议您直接联系制造商。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    1) 1)非常重要的是、我们需要知道、通过使用 TDC1000-C2000EVM 或使用 TDC1000-GASEVM、接收到的所有超声波数据是否都可以传输到 PC 以获得计算性能。 是否有其他支持 TD-1000的 EVK 卡?

    2) 2)了解 TDC1000或 TDC1000-Q1接收到的超声波信号(或来自其他类似参数) uVrms 的最小规格对于我们而言非常重要。 也许 TI 发展团队中有人会知道。

    3) 3)根据规格、4Mhz 是 TDC1000可与传感器配合使用的典型频率。 因此、有一个用于最大频率的东西。 这是什么? 即使 EVK 无法处理5MHz 也是如此。

    4) 4)所有与 TDC1000-C2000EVM 配合使用的传感器(高达5.5Vp-p)是否也可以与 TDC1000-GASEVM 配合使用(高达30Vp-p)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shai、

    不用担心、总是很乐意帮助您解决问题。  

    1) 1)我知道可以将信息传递给 PC、因为系统目前正在这样做。 遗憾 的是、我们无法为 GUI 提供代码、这意味着必须采用其他方法才能将 TMS320F28035 C2000 MCU 连接到您的 PC。 因此、我建议您提出一个问题、说明如何在电路板上连接 PC 和 C2000、以便它们可以为您提供帮助。 目前、TDC1000的唯一评估套件是 TDC1000-C2000EVM。

    2) 2)我可以在内部与设计团队核实、看看他们是否有关于此规范的一些信息。

    3) 3)如前所述、数据表明确指示器件的最大发送器激励频率为4MHz。 以下屏幕截图来自数据表的第1页:

    在数据表的第6.5节中、说明了典型值为4MHz、但也许由于输出频率取决于外部时钟、如果将其设置为4MHz、但时钟及其4.00001MHz 略有差异、则它仍将产生信号。 但我尚未测试器件产生输出时的绝对最大频率。 为什么需要考虑4MHz 的硬性限制?

    4) 4)每个换能器的规格各不相同、因此最好查看数据表或与 每个换能器的制造商联系、以确保其能够处理30Vpp 的激励电压。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)我们更喜欢 TDC1000的 EVM、因为我们想要检查1、2.5、3和5MHz 的各种换能器(如 STEMiNC 公司)的结果。 某些换能器需要比5.5V 高得多的电压、因此我们也更喜欢该选项、即使我们可以在连接换能器之前使用其他硬件来实现它。 请提供建议。
    根据上述结果、我们将了解是否需要检查频率高于5MHz 的传感器(使用不同的硬件)。 现在、我们认为高达5MHz 就足够了。
    有些有趣的换能器需要100V (p-p)甚至更高电压、我们现在不会检查它们。

    2)感谢(您写道-我可以在内部与设计团队核实、看看他们是否有有关此规范的信息)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    好的、TDC1000提供了不同传感器频率所需的灵活性、 请记住 TX 频率取决于时钟。 EVM 上有一个8MHz 时钟、因此它可以生成4MHz、2MHz 和1MHz、而不会出现任何问题(时钟分频器为2的幂)、但您将需要一个2.5MHz 和3MHz 的外部时钟。

    使用 TDC1000实现更高电压的最佳方法是使用外部电路、如 TDC1000-GASEVM 的 BSTEVM 部分所示。 BSTEVM 不再可用、但如果您可以找到类似的器件或创建类似的器件、这将有助于您实现更高的激励电压。

    我将随时向您提供有关规格的最新信息、请允许您进行几天的审查。

    最棒的

    Isaac