This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:我需要 TMP468板的支持。 驱动程序和库。 I'm 希望使用 python 程序来读取和记录温度

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468, TMP468EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1017303/tmp468-i-need-support-for-the-tmp468-board-drivers-and-libraries-i-m-looking-to-use-a-python-program-to-read-and-record-temperatures

器件型号:TMP468

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TMP468。 请参阅下面我们客户的查询、以供您参考。

是的、我要与 TMP468板通信、我想使用 Python 脚本。 如果您有用于 I2C 的驱动程序或库、 我已经在使用 GUI、但我想使用 python。 如果有示例 python 程序。

我正在尝试与 TMP468通信、以读取和记录温度。 我使用过 GUI TMP468EVM 软件。

您有 C 或 C++吗? 用于读取和记录该器件温度的示例程序/脚本。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的发帖。  

    遗憾  的是、我们没有此 EVM 的示例代码、并且除了 TMP468EVM GUI 中提供的功能之外、不支持使用 EVM 进行开发。 驱动程序使用不当可能会导致 EVM 固件损坏。  

    此致、
    Brandon Fisher