请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP468 您好!
你好。 我有一位客户正在使用 TMP468。 请参阅下面我们客户的查询、以供您参考。
是的、我要与 TMP468板通信、我想使用 Python 脚本。 如果您有用于 I2C 的驱动程序或库、 我已经在使用 GUI、但我想使用 python。 如果有示例 python 程序。
我正在尝试与 TMP468通信、以读取和记录温度。 我使用过 GUI TMP468EVM 软件。
您有 C 或 C++吗? 用于读取和记录该器件温度的示例程序/脚本。
此致、
Ray Vincent