This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425EVM:可检测铁磁物体的距离

Guru**** 2693935 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV425EVM, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016983/drv425evm-distance-up-to-which-it-can-detect-ferromagnetic-objects

器件型号:DRV425EVM
主题中讨论的其他器件: DRV425

大家好、

我们收到了客户的此项询问。

在进入 MRI 检查室之前、我想使用该传感器检测人体内的铁磁物体。 此传感器将扫描此人、并应找到发毛内的铁磁物体或 MRI 测试期间可能出现问题的其他类型的铁磁物体的位置。
最近、我购买了 DRV425EVM 来评估以下参数、如
1.铁磁物体检测
2.检测铁磁物体的距离
3.如何增加物体检测距离
DRV425支持的最大距离和最大视场

我知道  DRV425能够检测距离非常短的金属。 我们是否有适合客户应用的器件?

此致、

Danilo