This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:RFID 应用中的数字开关霍尔效应传感器

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, DRV5012
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016746/drv5032-digital-switch-hall-effect-sensors-in-rfid-application

器件型号:DRV5032
主题中讨论的其他器件: DRV5012

我们希望在 RFID 读取器中使用数字开关霍尔效应传感器作为篡改保护。

RFID 意味着频率频带 HF (13.56MHz)和 LF (125kHz)。 我们需要研究两个频率带。

如您所知、天线场是连续变化的、场中的正弦信号的周期远小于传感器采样范围。 峰值放大场可能会达到传感器 Bop、BRP 级别。

RFID 天线场可能会干扰传感器在峰值点的感应。

目标传感器类型  

DRV5021A2QDBZR
DRV5021A3QDBZR
DRV5023BIQDBZR
DRV5032AJDBZR
DRV5032ZEDBZR
DRV5033FAQDBZR
DRV5033AJQDBZR

您能告诉我有关干扰的任何信息吗?

天线磁场是否会干扰感应?

您能否详细介绍传感器内部采样过程(使用瞬时采样还是平均采样)?

对于我们的应用、您更喜欢哪种传感器类型?

参考文献:

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、

    器件将在采样周期内对输入进行平均值计算。  如果该平均值在采样时间结束时超过 BOP 阈值、则器件将触发。

    这意味着、如果标称状态通常小于 BOP、超过 BOP 的交流磁场的峰值突发不一定会导致触发事件。   

    此外、对于霍尔效应、传感器仅对与霍尔元件垂直的磁场分量敏感。  例如、我们可以强制电流沿 Y 方向流经导体、在 Z 方向施加磁场、并测量元件在 X 方向上的电压差。  如果天线的磁场不在传感器的灵敏度方向、则不会对传感器产生影响。

    此应用有几种方法。  如果您的目标是检测外壳开口、则可以放置一个磁体、以使霍尔效应开关保持 BOP 状态。  如果放置得足够近、则磁场可能不会受到 RFID 的影响而导致 BRP 事件。  但是、一旦打开封装并将磁体从传感器附近移除、您就能够通过检测 BRP 情况来检测篡改事件。  如果这是电池供电运行、则最好使用具有推挽输出的器件。  这 将表明 DRV5032是您考虑的器件的最佳选择。  否则、开漏输出将通过上拉电阻器消耗恒定电流。

    另一种方法是将磁体放置在传感器的 BOP 范围之外。  如果磁体在盖子打开事件期间被强制通过传感器、则器件可能会在正常情况下处于释放状态。  对于此配置、可能需要考虑锁存型器件(如 DRV5012)。  锁存器件保持其当前状态、直到传感器出现相反的极点。  例如、如果盖子闭合条件向器件呈现向下矢量(BRP)、并且磁体在盖子打开期间通过传感器、从而在其打开时导致向上矢量(BOP)、则器件将触发。  触发后、输出将保持低电平(即使磁体已被移除)、直到盖子正确关闭、此时再次出现向下矢量。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    感谢您的想法。

    [报价 userid="269984" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016746/drv5032-digital-switch-hall-effect-sensors-in-rfid-application/3757716 #3757716"]器件将在采样周期内对输入进行平均值计算。

    您是否在谈论活跃期?

    在 DRV5032上、TACTIV=40us (活动时间周期)、比125kHz 的 Tperiod of freq 长5倍。

    在 DRV5032上、主动时间=40us (活动时间周期)、比13.56MHz 的 Tperiod 频率长542倍。

    我想、我很了解传感器背后的物理原理。 如果天线正好放置在 PCB 的底部、尽可能靠近顶部 HAL 传感器、则 HAL 传感器的最佳位置。 在这种情况下、天线磁矢量对传感器的影响最小(垂直)。 我是对的吗?

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您绘制的场、应尽量减小影响、因为预期该场主要与 PCB 表面平行。  如果放置在理想位置、则会导致器件没有输入。

    对于 DRV5032、Tactive 是器件对磁场进行有源采样的时间。  这比采样间隔短得多。  在 ICC 为低电平时、器件处于低功耗状态且不执行任何转换。

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,但对我来说不清楚。 传感器集成磁场需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它仅在 Tactive 期间(40us)