This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]电感式传感基础知识第3部分:电感式传感的理想目标距离

Guru**** 2537890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016584/faq-inductive-sensing-fundamentals-part-3-ideal-target-distance-for-inductive-sensing

电感式感应使您能够使用不同的线圈尺寸、线圈频率、目标尺寸和材料。 理想的目标距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电感式感应依赖于电感式传感器产生的电磁场与导电表面上感应的电流之间的相互作用。 必须认识到、目标离电感式传感器越远、目标表面感应到的涡流就越小。 由于距离的原因、目标只能捕获电感式传感器产生的较小部分电磁场。 由于电磁场线由电感式传感线圈产生、因此产生的磁场与电感式传感器的直径成正比。 目标理想距离将取决于电感式传感器的直径,可以计算为传感器直径的百分比。

    通常、在距离为20%或更小时、灵敏度最高、能够检测微米级变化。 21%到100%将保持可检测性、但会影响灵敏度和测量分辨率。 超过100%、超出建议的检测范围。

                                            

    例如、如果我们的线圈为20mm、那么高灵敏度的理想目标距离将高达4mm 的电感线圈。 5mm 至20mm 的范围将保持可检测的范围、但灵敏度会降低。 20mm 以上的任何物体都将超出建议的检测范围。

    如需更多信息、请参阅以下文档:

    《电感式传感触摸金属按钮设计指南》

    HMI 的电感式触控按钮