This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01-Q1:LMT01QLPGQ1

Guru**** 2585635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1015880/lmt01-q1-lmt01qlpgq1

器件型号:LMT01-Q1
主题中讨论的其他器件:LMT01

我们需要您对温度传感器部件 "LMT01QLPGQ1"的支持。

   是否有适用于此传感器部件的测试方法、 在使用此传感器部件开发产品后、我们必须在最终确认其正确功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mari、

    感谢您在传感器论坛上发帖。

    要测试 LMT01在您的设计中是否正常运行、请参阅 LMT01数据表的第8.2节 、了解典型应用。

    使用下拉电阻器设置 LMT01并使用 示波  器监测输出、您可以看到与温度对应的输出脉冲序列。

    此致、

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的及时支持。

    此致、

    Mari Selvam