This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP175:当从地址"0F&quot 中读出数据时、数据是什么?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP175, TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1016025/tmp175-what-is-the-data-when-a-data-is-read-out-from-address-0f

器件型号:TMP175
主题中讨论的其他器件: TMP1075

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 TMP175替代 TMP1075用于他们的新产品、因为 TMP1075已在市场上售出。

 但当 TMP1075在市场上有库存时、他们希望使用 TMP1075。  

 因此、该产品使用了 TMP1075和175这两个器件。

 他们计划实施一个程序、通过 TMP1075器件 ID 读取来了解每个产品使用的器件。

 他们知道75xxh 从地址"0Fh"中读出为 TMP1075 ID。 现在、他们有以下问题。 请给我回复。

 问: 从 TMP175的地址"0F"读取数据时、数据是什么? 是"0000h"吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    感谢您的提问。  

    如果 TMP175 试图指向寄存器0x0F、则将 ACK 地址字节、而 NAK 将是指针字节。 如果他们愿意、他们可以使用 此 NAK 来确定是否连接了 TMP175或 TMP1075。  

    此致、
    Brandon Fisher