This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:传感器是否具有足够的穿透功率来观察地面内的50cm?

Guru**** 2553370 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1015859/awr1843aopevm-does-the-sensor-have-enough-penetration-power-to-see-50cm-inside-the-ground

器件型号:AWR1843AOPEVM

各位专家、您好!

我正在设计一个地面穿透雷达系统、我将保持在大约1米的地面距离。 我只需以0.05米的距离分辨率查看0.5米深度。 是否有人会碰巧知道 AWR1843AOPEVM 生成的信号是否具有足够的功率穿透0.5米的地面? 地面内的第二个物体将是金属、地面只是干燥的土壤、因此我假设相对介电常数会有足够的差异。  如果没有、是否有其他传感器可以为我提供这种穿透能力?

如果有任何帮助或建议、我们将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      很难检测地面下方0.5m 处的物体、地面本身会有大量反射、几厘米以内的毫米波信号会根据土壤密度严重衰减。 通常、地面穿透雷达使用较低的频率、由于与频率相关的衰减机制、较高的频率穿透的频率不会远至较低的频率。 因此、大多数地面穿透雷达系统使用的频率低于10GHz。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.