请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1001-Q1 主题中讨论的其他器件:LDC1001、
大家好、
客户正在将电感式传感器用于非接触式制动开关。
客户要求对概念进行私人审查。
请告诉我可以发送文件的邮件。
问题1: 使用 LDC1001是否可能有一个概念?
问题2: 如果有更好的产品,请推荐。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在将电感式传感器用于非接触式制动开关。
客户要求对概念进行私人审查。
请告诉我可以发送文件的邮件。
问题1: 使用 LDC1001是否可能有一个概念?
问题2: 如果有更好的产品,请推荐。
您好、Cho、
我将私下与您联系以发送文件、然后关闭此线程。
关于您的其他问题、LDC1001不是符合汽车标准的器件。 如果这是应用的要求、则需要使用 LDC1001-Q1。
[引用 userid="451506" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1014981/ldc1001-q1-concept-questions-product-recommendations ]Q2: 如果有更好的产品,请推荐。我会在检讨系统实施后,再提供有关详情。
此致、
Nicole