This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843的 MSS (R4F)和 DSS (C674x)所需的编程教程

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1014938/iwr6843-programming-tutorial-needed-for-mss-r4f-and-dss-c674x-of-iwr6843

器件型号:IWR6843

您好 TI

您能否为我们提供 IWR6843的 R4F 和 C674x 的有用指导文档或培训视频?

许多客户启动雷达项目、他们需要有关 R4F 和 C674x 的编程教程、除了 SDK 用户指南之外、还包括实践培训课程。

如果您能为初学者提供一些有用的信息、我将不胜感激。

谢谢

此致、  

插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    非常感谢您在这里提供的反馈、我们正在积极努力、让客户体验更轻松。 我将在下面链接一些有用的资源、但根据我的理解、您确切地在寻找什么知识水平? 例如、只是一般嵌入式软件培训、在这些内核上开发软件的培训还是使用雷达的培训?

    如果您尚未了解、我建议您查看毫米波培训系列、网址为  
    https://training.ti.com/mmwave-training-series

    具体而言、请看以下事件

    • 毫米波 SDK 简介
    • 毫米波雷达编程模型
    • 使用软件开发套件轻松评估和开发毫米波系统

    请告诉我、您是否满足了您的需求、或者您是否还想了解更多信息。

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec。

    感谢您的快速回复。

    以上培训视频链接已与客户共享。  客户需要一个有关在 MSS (R4F)和 DSS (C674x)内核上开发软件的培训课程。

    此致、  

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    明白。 让我知道他们对视频有什么想法、如果还有任何进一步的请求或问题。

    此致、
    阿尔茨