This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:将 AWR1843BOOST 与 DCA1000EVM 配合使用

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1014565/awr1843boost-using-awr1843boost-with-dca1000evm

器件型号:AWR1843BOOST

你(们)好

我想检查我是否理解正确的信号处理。

我制作了剖面和线性调频脉冲设计图。 和"显示信号处理"。

您认为 Tx 和线性调频脉冲流程图是否正确?

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、  

    您是否要求对代表每个 TX 启用的线性调频脉冲的最后一幅图像进行验证、该图像对应于您编程的线性调频脉冲配置文件?

    如果是这种情况、则屏幕截图看起来是正确的。  

    此致、

    石田