请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1136728/afe3010-split-phase-system
器件型号:AFE3010AFE3010是否可用于分相系统? 如果是、它是如何供电的、如何连接自检?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1136728/afe3010-split-phase-system
器件型号:AFE3010AFE3010是否可用于分相系统? 如果是、它是如何供电的、如何连接自检?
尊敬的工程师、您好!
感谢您在论坛上发帖。 因此、我认为 AFE3010应该能够在分相系统上运行; 但是、根据 UL 943规定、每相可能需要一个 AFE3010、该规定指出、如果任何一个通电的导体未通电、则这不会影响 GFCI 来检测仍通电导体上的故障。 这意味着您还需要为每个相位配备一个电流互感器、一个用于相位1和中间抽头的中性点、另一个用于相位2和中间抽头的中性点。 然后将正常连接自检。 在这种配置下、您希望 AFE3010通过相位和中性点(中心抽头)供电的桥式整流器上电。
似乎只能使用一个由 Phase1和 Phase1供电的 AFE3010+电流互感器、并通过变压器(Phase1、Phase2和零线)运行全部三条导线、但需要对此进行验证和检查以确保合规性。
希望这对您有所帮助。
最棒的
Peter