This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:温度漂移

Guru**** 2541750 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137172/opt3001-temperature-drift

器件型号:OPT3001

先生,您好:

我们的终端客户想知道 OPT3001是否存在温度漂移条件?

您有曲线可供参考吗?  

以及如何补偿该漂移? 您有这方面的应用手册吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    数据表中包含温度漂移的规格和图。

    可以使用温度传感器对漂移进行补偿、但漂移规格仅为0.01 %/C

    谢谢、

    Brent Elliott