This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:关于将 idlePowerCycle / idlePowerDown (SDK3.6)移植到 SDK3.4.4

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137277/iwr6843aop-about-porting-idlepowercycle-idlepowerdown-sdk3-6-to-sdk3-5-4

器件型号:IWR6843AOP

尊敬的 TI 支持  

我对将 idlePowerCycle / idlePowerDown 移植到 SDK3.4.4有疑问。

我们正在考虑   SDK3.6上的 idlePowerCycle / idlePowerDown 在   SDK3.4.4中使用。

我们已将 libsleep_xwr68xx 移植到  SDK3.5.4。

  ?、我们是否需要将 liboc_xwr68xx.aer4f 和 libmmwavelink_xwr68xx.aer4f 的 SDK3.6库移植到 SDK3.5.4 μ s

在这种情况下,   通过更改 SDK3.6库( liboc_xwr68xx.aer4f 和 libmmwavelink_xwr68xx.aer4f ),它是否会影响 SDK3.5.4和 toolbox_4_7_0的行为操作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您是正确的、因为您将需要这两个额外的库来将 libleep 移植到 SDK 3.5。 我认为这不应产生任何其他负面影响、但请记住、此组合未经过测试、因此您需要进行自己的测试、以验证功能是否符合预期。

    此致、
    阿尔茨