请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843 AWR1843的数据表中列出了 DCAN 和 MCAN。 第208页的参考手册(修订版 E)显示了 DCAN、但没有 MCAN。 在 TRM 的第216页、它在0xFFF7_C800处列出了一个 MCAN、但在存储器地址0xFFF7_DC00处没有 DCAN。 我认为 DCAN 存在于0xFFF7_DC00。 TI 的某个人能否确认我的理解是正确的? 非常感谢。