This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:与 AWR1843和 TM4C129ENCZAD 连接

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, AWR1843, TM4C129ENCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1135711/awr1843-connection-with-awr1843-and-tm4c129enczad

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADTM4C129ENCPDT

大家好、我想使用 TM4C129ENCZAD 来允许我的计算机和 AWR1843进行通信。
(TM4C129ENCPDT 到处都没有库存。)

我按照下面的线程进行准备、将早期的 TM4C 用作转换适配器。

e2e.ti.com/.../tm4c129enczad-what-you-need-to- install-xds110firmware-on-tm4c129enczadt3-on-the-hardware-side /4212353#4212353

我说过

硬件:
USB 连接器
JTAG 连接器
XDS110-Debbuger

软件:
Bootloader.bin
xdsdfu 命令

接下来、我们必须按照步骤将 DFU 安装到 TM4C129ENCZADT3。

1.使用 JTAG 协议将'bootloader.bin'安装到 TM4C129ENCZADT3。

2.执行 xdsdfu 命令,告诉我步骤。

顺便说一下、我粘贴图、我的想法是对的吗?

是否可以按上述方式设置初始设置?
此外、即使它更改为 ENCPDT、它也可以用作转换适配器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您有 TivaC MCU、则无需使用外部 XDS110调试器。 您可以通过 CCS 使用 TivaC 通过 USB 连接到 JTAG、因此外部 XDS110调试器是冗余的、可以移除。

    您能否访问 ARM MCU E2E 论坛以确保相同的固件适用于  TM4C129ENCPDT 和 TM4C129ENCZAD? 我们尚未在雷达上测试此 MCU、因此您需要与 MCU 团队确认相同的固件和引脚利用率是可行的、否则、您需要创建自己的固件、如果您没有相关经验、可能会很难实现。 在使用新 MCU 设计电路板之前、验证这一点非常重要、根据数据表、两个器件似乎都具有相同的串行接口、因此应该可以正常工作、但您应该首先与 MCU 团队确认这一点。

    假设它确实适用于现有固件、则编程步骤与另一个线程中提到的步骤完全相同。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说过

    如果您有 TivaC MCU、则无需使用外部 XDS110调试器。 您可以通过 CCS 使用 TivaC 通过 USB 连接到 JTAG、因此外部 XDS110调试器是冗余的、可以移除。

    您说过

    我们尚未在雷达上测试此 MCU、因此您需要与 MCU 团队确认相同的固件和引脚利用率是可行的、否则、您需要创建自己的固件、如果您没有相关经验、可能会很难实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (续  

    您说过

    我们尚未在雷达上测试此 MCU、因此您需要与 MCU 团队确认相同的固件和引脚利用率是可行的、否则、您需要创建自己的固件、如果您没有相关经验、可能会很难实现。  

    好的。
    让我们在 MCU 线程上再次检查它。