This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:最大硬件触发速率

Guru**** 2516520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137528/iwr6843aop-max-hardware-trigger-rate

器件型号:IWR6843AOP

我正在尝试使用 SDK 用户指南中提到的"硬件触发器"和"帧触发延迟、以毫秒为单位"来集成和解析多个雷达。 我的目标是以40Hz 的频率触发系统。 我已经验证了我的配置是否正常、当我的帧触发延迟设置为0.0ms 时、我将获得预期的40Hz RX 速率。 但是、一旦我将帧触发延迟增加到大于1.0ms 的值、通过 UART 接收的帧速率就会从40Hz 下降到20-30Hz。 这是预期的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须遵循接口控制文档(ICD)中列出的硬件触发器/帧触发延迟的时序要求。

    如需更多信息、请参阅毫米波 DFP 封装中提供的毫米波 ICD。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是非常有用的信息。 我做了一些测试、似乎我需要更改  和 在 subFrameCfg 中、两者都是(SYNC_INPeriodicity)-(FrameTriggerDelay)。 在我进行该更改后、我开始从所有雷达获得一致报告为40Hz 的数据。 我不确定、但这似乎是演示固件中的一个错误。