This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:什么是 MRR 演示中检测到的 TLV 对象的 peakVal

Guru**** 2559270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1136179/awr1843boost-what-is-peakval-of-detected-object-of-tlv-in-mrr-demo

器件型号:AWR1843BOOST

    /* TLV Body */
    numDetectedObj: 0x03 0x00
    xyzQFormat: 0x07 0x00
    /* object 1 */
    speed: 0x00 0x00
    peakVal: 0x69 0x0f
    x: 0x75 0x00
    y: 0x17 0x01
    z: 0x8f 0x00
    /* object 2 */
    speed: 0x00 0x00
    peakVal: 0x0e 0x0c
    x: 0x91 0xfd
    y: 0x8b 0x04
    z: 0xa0 0xff
    /* object 3 */
    speed: 0x00 0x00
    peakVal: 0x71 0x0c
    x: 0x81 0xfd
    y: 0x87 0x04
    z: 0x69 0xff

请参阅上面的示例、在 TLV dtected objects 中、peakVal 对于检测到的对象意味着什么?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PeakVal 基本上表示检测点的 SNR。 该值越高、检测点的 SNR 越高。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    我们可以根据该值估算什么。 更高的 SNR 是否意味着检测到的物体更可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这意味着反射更强

    谢谢你

    Cesar