This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843BOOST:IWR1843BOOST:来自毫米波雷达的高分辨率点云、类似于激光雷达、用于物体检测。

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843BOOST, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137938/iwr1843boost-iwr1843boost-high-resolution-point-clouds-from-mmwave-radar-similar-to-lidar-for-object-detection

器件型号:IWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

大家好、

我目前正在使用 IWR1843BOOST 开箱即用演示。 这当前正在检测视场中的物体数量。 我还将3D_people count 演示与 IWR6843ISK 结合使用、但这可提供极低的点云分辨率。

我想知道我们是否有任何 TI 致力于提供更高点云分辨率的演示。  

此致、

Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    您能否解释一下您希望在演示中看到哪种类型的距离分辨率和角度分辨率?  

    我们的3D_peoer_coutning_demo 检测层可进行调优以修改性能、调优指南可在 我们的工业工具箱 中的下图路径中找到。

    如需了解相关信息、我们计划从今天开始关闭 e2e 以进行维护、因此预计未来的响应会有一些延迟。

    谢谢、

    Angie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angie:

    感谢您的回答。 为了详细说明我的意思、如果演示检测到有人在场、则可以看到点云。 但是、我们看到的点云并不能真正映射为人类的形状。  

    因为它并不能真正映射为人的形状、所以在这种情况下、我们无法真正确定什么物体、或者是否仅通过查看点云检测到人。  

    因此、我正在寻找一些调优、我们在点云中看到的应该是人员形状的精确映射、为此、我认为我们需要更高分辨率的点云映射、类似于深度传感器点云。  

    此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veena、

    感谢您的详细信息。

    我们的产品没有该级别的分辨率来完全映射具有点云的人员的形状。 我们的角度和距离分辨率可通过线性调频脉冲配置(请参阅此工具)进行设置、与 工业人员 计数工具箱中的视频类似的性能显示了您可以期望的结果。  

    谢谢、

    Angie