This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:通过 CLI 更新

Guru**** 2544810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158271/iwr6843aop-update-over-cli

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我们使用 Mistral_60GHz-Industrial-AOP-Radar-1器件进行开发和评估。

我们知道、通过将器件的操作/闪存开关置于正确的位置、我们可以通过 UART 更新器件。

是否可以通过软件(最好是 CLI)将器件设置为闪存模式?
在我们的测试设置中、我们希望通过 UART 连接更新器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我们不能讨论第三方硬件套件可以/不可能实现的功能、这超出了这些论坛的范围。 为了专注于器件级、可以使用我们的次级引导加载程序(SBL)通过 UART 更新映像。 毫米波 SDK 中的以下位置提供了有关如何执行此操作的软件和示例:
    /packages/ti/utils/sbl

    此致、
    阿尔茨