This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:awr2243级联系统仰角视野问题

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TIDEP-01012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137949/awr2243-awr2243-cascade-system-elevation-field-of-view-question

器件型号:AWR2243
主题中讨论的其他器件: TIDEP-01012

我将使用 awr2243 4芯片级联、16 Rx 和12 Tx、3 Tx 来估算仰角。

在 用户指南:AWRx 级联雷达射频评估模块中,它规定了+-30度的高度3dB,因此我假设这是视场。

但在我的测试中、最大视场为+-10度、雷达无法捕获高于10度的金属锥形反射器。

我是否可以更改任何工作模式或输入参数、以便能够以仰角扩大视野?

 我目前使用的是 MIMO 模式、使用所有天线、方位角估算在+-60度下即可正常工作。

我从毫米波 JSON 文件中获取的参数如下所示

"法规限制":{
"frequencyRangeBegin_GHz":77、
"frequencyRangeEnd_GHz":81、
"maxBandwidthAllfored_MHz":4000、
"maxTransmitPowerAllalled_dBm":12.
}、
"systemconfig":{
"摘要":"这是一个未传递给器件的注释字段"、
"场景参数":{
"ambientTemperature_degC":20、
"maxDetectableRange_m":10、
"rangeResolution_cm":5、
"maxVelocity kmph":26、
"velocityResolution_kmph":2、
"measureRate":10、
"typicalDetectedObjectRCS":1.0

}、
"mmWaveDevices":[

"mmWaveDeviceId":0、
"rfConfig":{
"wavformType":"legacyFrameChirp"、
"MIMOScheme (MMOScheme)":"TDM"、
"rlCalibrationDataFile":""、
"rlChanCfg_t":{
"rxChannelEn:"0xF"、
"txChannelEn:"0x7"、
"级联":1、
"级联引脚配置":"0x0"
}、
"rlAdcOutCfg_t":{
"FMT":{
"b2AdcBits":2、
"b8FullScaleReducFctr:0、
"b2AdcOutFmt":1.

}、
"rlLowPowerModeCfg_t":{
"lpAdcMode":0
}、
"rlProfiles":[

"rlProfileCfg_t":{
"profileID":0、
"pfVcoSelect":"0x0"、
"pfCalLutUpdate":"0x0"、
"startFreqConst_GHz":77.0、
"idleTimeConst_usec":5.0、
"adcStartTimeConst_usec":6.0、
"rampEndTime_usec":40.0、
"txOutPowerBackoffCode":"0x0"、
"txPhaseShifter":"0x0"、
"freqSlopeConst_MHz_usec":78.986000061035156、
"txStartTime_usec":0.0、
"数字采样":256、
"DigOutSampleRate":8000.0、
"hpfCornerFreq1":0、
"hpfCornerFreq2":0、
"rxGain_dB":"0x30"

谢谢你。