This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何使用 Raspberry Pi (ARM 处理器)的 CLI 刷写器件?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158697/iwr6843aopevm-how-to-flash-device-using-cli-from-a-raspberry-pi-arm-processor

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843AOP

您好!

我已成功使用 DSLite 通过笔记本电脑上的 CLI (Arch Linux、x86-64 CPU 架构)刷写 IWR6843AOP、但最终我需要能够在 Raspberry Pi (基于 Debian 的 Linux、ARM CPU)上远程刷写器件。 遗憾的是、DSLite 可执行文件仅针对 x86-64进行编译。 如何在 Raspberry Pi 上运行 DSLite?

查看源文件、DSLite 似乎使用了很多 Python 文件。 是否有办法绕过 DSLite 并只编写一个 Python 脚本、该脚本可以实现 DSLite 的功能? 或者、是否有办法为 Aarch64架构编译 DSLite? 如果没有、我可以自己编译吗? 我找不到任何用于编译 DSLite 的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我不知道任何针对 Aarch64的 DSLite 构建。 您可以考虑在自己的基础上编译它、或编写自己的 python 脚本等。。。 但我不确定所需的努力。

    或者、 也可以使用我们的次级引导加载程序(SBL)通过 UART 刷写映像。 也许这可以用于您的应用。 该软件和示例可在毫米波 SDK 中的以下位置找到:
    /packages/ti/utils/sbl

    此致、

    Josh