TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:人数统计使用 WiFi 传输数据

Guru**** 243005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137544/iwr6843aop-people-counting-use-wifi-transfer-data

器件型号:IWR6843AOP

您好!

使用 wifi 传输数据时出现问题, 计算机接收到的数据格式不正确。

我阅读了本用户指南 (C:/ti/mmwave_industrial_toolbox_4_12_0/labs/People_Counting/WiFi_Data_Transmission/docs/3d_people_counting_with_wifi_user_guide.html)。

我认为 问题可能 是由更改原始协议引起的、因此我可以在哪里找到 这三个文件的源代码(C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_12_0\labs\People_Counting\WiFi_Data_Transmission \prebuild_binary)。也许我可以自己更改协议并重建 bin 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将无法提供源代码。 但是、如果您可以详细了解错误、我们可以调查错误并在将来的更新中提供修复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Picture1是演示代码(C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_12_0\labs\People_Counting\WiFi_Data_Transmission \prebuild_binary)的结果。

    Picture2是我的代码的结果、我只发送标头和所需的数据。

     我发送的所有数据都是混在一起的、 有些 数据长度不正确。我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了这个问题。我的代码的 packetLen 错误。我可以 收到 正确的数据格式。

    现在我还有其他问题、我每帧发送数据、但收到的数据显示 WiFi 板每两帧发送数据。这 是正确的吗?

    是否有关于 从 WiFi 板发送的这些数据的说明?它们看起来像标头、但标头仅48字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些示例使用两个 CC3235板的预构建二进制文件:一个 CC3235是发送器、另一个是接收器。 这些只是示例、我们不打算分发代码。  

    数据包的发送方式是一次发送一个数据包。 因此、每个毫米波数据包都是在传输中发送的。 我不会构建您自己的系统、而是建议使用我们预先构建的示例作为桥接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、感谢您的回复。