This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1137535/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: MMWAVEICBOOST

您好!

我尝试 使用 DCA1000从 IWR6843AOPEVM (修订版 F)获取原始数据。 根据 mmWave Studio 用户指南、安装 XDS 仿真软件(EMUPack)后、我应该具有 XDS110 Class Application/User UART (COM #)端口。 我使用9.2.0.00002 64位版本的窗口安装了驱动程序。 但是、我的端口与下图类似。

我的"RS232连接状态"显示在 mmWave Studio 中已断开连接(V 2.1.1.0)。 我不确定是否缺少任何驱动程序和/或任何步骤。

谢谢你

Yahea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahea、

    您在设备管理器中看到的内容也是正确的。 根据解决方案的不同,是否使用 MMWAVEICBOOST 将在 XDS110 Class Application/User 和您所看到的 Silicon Labs Dual.....之间的命名结构上产生差异 增强型/标准 COM 端口。 当您选择在 mmWaveStudio 中使用的 COM 端口时、您将根据屏幕截图示例使用 COM5、因为这是"config"端口、而 COM4是"data"端口。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pedrhom、

    感谢您对端口的澄清。

    我已经尝试使用增强型 COM 端口(COM 5)、这也是我的应用/用户 UART。 但是、我仍然处于断开状态。

    我按照培训视频 https://training.ti.com/dca1000-training-video 中的说明进行操作 

    是否有解决问题的建议?

    最棒的

    Yahea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yahea、

    如果您尚未查看毫米波传感器工业工具箱(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__4.12.0&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__com.ti.mmwave_industrial_toolbox__VLyFKFf__4.12.0)上的 DCA1000用户指南页面。 出现 "Error: connection failed:calling_ConnectTarget returned 3"的一个常见原因是 DCA1000或 Sensor 上的 SOP 引脚不正确。 确保您的设置处于不同于闪存或功能模式的"开发模式"。 您可以在 AOP 的用户指南中看到多路复用器开关的图片。

    此致、

    Pedrhom Nafisi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。