This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:IWR1843

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158011/iwr1843-iwr1843

器件型号:IWR1843
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好、先生、

首先,因为我是海外用户,所以这个文本使用翻译网站。

因此 、可能存在跑偏

感谢您提前了解。

我目前正在评估 IWR1843产品。

请告诉我们 IWR1843和 AWR1843之间的检测速度差异。

IWR 适用于工业应用、AWR 适用于汽车应用。

作为图像、我认为汽车用 AWR1843可以检测更快的速度、对吗?

此外、我目前需要使用 IWR1843检测以50km/h 速度移动的物体。这是可行的吗?

关于速度、我认为最好更改 profileCfg、但即使我阅读了手册、我也不知道在何处更改它、以便能够检测速度为50公里/小时的物体

ProfileCfg 0 77.2 100 7 120 66048 0 30 1 256 2290 0 30

我还想知道如何更改检测速度。

感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看我们的感应估算器工具: 此处

    此工具允许您选择各种器件并修改设置、以查看可达到的最大速度。 我们的 AWR1843和 IWR1843能够检测高达50km/h 的物体。

    我将首先在第一页中设置您的基本线性调频脉冲配置设置。 然后选择"发送到线性调频脉冲设计"并打开"线性调频脉冲设计和调优"选项卡。 在这里、您可以直接修改 profileCfg、直到获得所需的性能。

    谢谢、

    Angie