This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010-EVM:继电器的 AFE3010-EVM 测试

Guru**** 1461160 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159094/afe3010-evm-afe3010-evm-test-of-the-relay

器件型号:AFE3010-EVM
主题中讨论的其他器件:AFE3010

大家好、

关于 AFE3010实验板的测试、我们发现了一个问题:"当我们实际测试继电器时、我们将会听到继电器无法持续打开、并且会有一个开关点击"、该继电器是否有建议的器件型号?

请参阅下图中的红线。 我们发现继电器线圈电源(电磁阀)部分、电路图和实验评估板仅放置一个二极管(D2)进行整流。 此配置如何保持继电器线圈的持续激励?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    该器件旨在在热>中性点的半线周期内通过电磁阀拉电流。  实际上、这是 SCR/电磁阀需要驱动典型机电负载开关的所有时间。 请记住、只要器件检测到故障/自检故障、SCR 将变为高电平有效(拉电流模式)、即使 HOT< NEIUTRAL 且 SCR 将在至少一个完整的线路周期内保持有效。 尽管这可能意味着可能存在固有的~8ms 延迟、但该器件具有足够快的检测速度、即使在所需的最大故障电流下、仍可实现 UL 943所要求的总跳闸时间。

    我们没有任何螺线管的建议器件型号、因为这些组件及其组件高度专业化/专有、更不用说变量、因为在螺线管驱动的机电连接上锁存打开机械负载开关时、其复杂程度和可变性。

    您可以使用继电器(例如双极双投)作为负载开关、但您需要调整我们推荐的典型原理图。 例如、您是通过 SCR 组件通过继电器线圈拉电流、还是使用 SCR 引脚直接驱动流经线圈的电流(~2mA)。 如果您使用前一个选项、则可以使用一个电阻器来更换电磁阀、该电阻器会将电流降低到足够安全的水平、从而不会烧毁继电器线圈。 如果您使用 SCR 引脚直接驱动继电器、则无需 SCR 自检、因此您需要悬空 SEL 引脚。 请参阅数据表的第7.4.1节。

    如果您有任何疑问、请随时将其发布到论坛。

    此致、

    Peter