This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:AWR1843的电源

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1, TPS796, TPS7A53-Q1, LM53625-Q1, AWR1843, LP87702, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1132441/awr1843-the-power-supply-of-the-awr1843

器件型号:AWR1843
主题中讨论的其他器件:LP87702-Q1TPS796TPS7A53-Q1LM53625-Q1、、 LP87702AWR2944

是否需要为 AWR1843供电的电源管理 IC 来为 TPS7A53-Q1、TPS796、LP87702-Q1、LM53625-Q1供电?
(我参考了第3.1.1节中的"使用77GHz 毫米波传感器的自动泊车系统参考设计")

我需要其他公司的电源管理 IC、因为市场上没有 LP87702。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉错过了。 我们已经测试了一些不同的 PMIC、它们可以使用。 请查看以下列表以及使用此设计的 EVM 的链接、以便您参考设计的 EVM 原理图。

    LP87524J (https://www.ti.com/tool/AWR2243BOOST)、

    TPS65313 (https://www.ti.com/tool/TMDS273GPEVM)

    LP8774x-Q1 (https://www.ti.com/tool/AWR2944EVM)

    LP8762x-Q1 (已在 AWR2944上进行测试、但未在当前 EVM 上使用)

    此外、我们还测试了以下分立式直流/直流转换器。 这些将用于 明年发布 Q1的即将推出的 EVM。

    TPS6285018AQDRLRQ1

    TPS6285018AQDRLRQ1

    TPS6285020MQDRLRQ1

    TPS628503QDRLRQ1

    此致、

    Adrian