This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1001:LDC1001:LDC 振幅设置的用途是什么?

Guru**** 1649650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1159434/ldc1001-ldc1001-what-is-the-use-of-the-ldc-amplitude-setting

器件型号:LDC1001

您好、TI、就像问题中一样、LDC 设置中的振幅和振幅设置(1V/2V/4V)有何用途?

1.我尝试了 Rp 稳定性(长时间采样数据)

2.冷启动期间温度漂移的影响

℃℃在高温和低温环境(-40 ̊ C 或+80 ̊ C)下传感器 Rp 的稳定性。

上述实验都经过了尝试,没有发现任何优势或改进。 此设置是否重要? pdf 中没有解释、但建议使用4V 调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daohai、

    不同的振幅设置有助于 在不同的配置和条件下使器件运行和行为更加稳健。

    这些器件基本上是专用的数据转换器。
    它们不是量化电压电平、而是对 LC 振荡器信号(FCOUNT)的轴交叉进行计数、并将其与 基 准时钟的计数(RESPONSE_TIME)进行比较。
    与传统的模数转换器一样、信噪比(SNR)也很重要。

    在低噪声的低损耗设计中、最小振幅可能会导致 SNR、从而提供所需的性能。
    对于有损耗的设计和/或更高的噪声环境、可能需要更高的振幅来提供 SNR 和所需的性能。  

    如果您的目标靠近传感器、或者您不需要检测非常小的目标移动、您可能能够使用较低的振幅。
    相比  之下、如果您需要大量的灵敏度、例如尝试检测目标的极小移动、或者尝试检测距离传感器直径一半更远的目标、则可能需要更高的振幅。

    上述条件取决于系统要求、传感器设计和周围环境、  
    我们基于 Excel 的 感应传感设计计算器工具 可帮助解决其中的一些问题、尽管它不能直接解决 SNR 问题。

    此致、
    John