This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312:线圈设计导出问题

Guru**** 1460770 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1158107/ldc1312-coil-design-export-issue

器件型号:LDC1312
主题中讨论的其他器件:LDC1101

我在尝试导出线圈设计时遇到以下错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、

    几个问题:
    作为实验、如果您为 Cadence 等其他工具导出 CAD 文件、您看到的错误消息是否仍然显示?
    您在设计中使用了哪些输入?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样的问题。

    尝试导出到所有不同的工具。
    已尝试使用不同的设置、甚至是默认设置。
    无结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    我获得了类似的结果、并将向我们的 IT 支持团队提交一个 TT。
    遗憾的是、这可能无法很快解决。

    在平均时间内、请考虑使用我们基于 Excel 的工具来设计线圈传感器。
    您可以 从此处下载。
    该工具 支持在名为 Spiral_Inductor_Designer 的选项卡上设计螺旋或赛道线圈、
    它 还将在专用于我们每个 LDC 器件的工作表中提供有关器件设置和行为的一些指导。
    遗憾的是、该工具未提供设计的 CAD 文件。

      有一个博客为使用基于 Excel 的工具提供了指导
     还有电感式传感博客 和 E2E 电感式传感常见问题解答页面 、也提供有用的信息。
    如果您有任何疑问、请告诉我。

     我们团队中的某个人将在该在线程可用时使用该 Web 工具上的状态更新该线程。

    此致、
    John



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    所有导出选项都会显示错误消息、

    以下是设计链接

    webench.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    无论使用哪种导出选项、我都遇到了相同的错误。
    将为此错误提交一个 TT、但我无法保证何时修复。

     此主题将在 IT 团队提供状态时更新。

    在平均时间内、请使用我上次答复中提到的基于 Excel 的工具。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    我正在尝试在 Altium 中手动制作线圈。

    关于 webench 的另一个问题。

    我注意到器件列表中缺少1101。 但有两个1000。 1000和1000-Q1。 对于1101、我应该选择哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francesco、

    两个 LDC1000s 之间的差异在于 LDC1000-Q1符合汽车应用的要求。
    在所有其他方面、它们是相同的部件。

    如果您希望在设计中使用 LDC1101、请考虑使用基于 Excel 的电感应传感设计计算器工具。
    它可以支持 LDC1101的线圈设计、另一个选项卡将帮助您选择最佳器件设置。

    此致、
    John