主题中讨论的其他器件: HDC1010、 ENERGIA、 HDC2080、 HDC2021、 CC3220S
大家好、团队、
我无法从 HDC2022读取任何有用的数据,即使在读取了 SNAU250和 SNAA312 (以及数据表;-)之后也是如此。
因此、我尝试读取制造商 ID、但也没有成功:
Wire.beginTransmission(0x41);//发送到器件#41
Wire.write (0xFC);//将指针设置为 manualfact。 ID
wire.endTransmission ();//停止传输
延迟(5);//等待5ms
Wire.requestFrom (0x41、1、;//从器件0x41请求1个字节
a = Wire.read();//接收一个字节
我使用 Energia 成功读取 HDC1010的温度和湿度...
感谢 您的帮助和致以最诚挚的问候、
Hans