This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:关于 LDC 计算表

Guru**** 1624230 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851EVM, LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1031686/ldc0851-about-the-ldc-calculation-sheet

器件型号:LDC0851

我们已经安排了 LDC0851EVM。
我们希望在收到 EEVM 后立即对其进行评估。 请告知我们 LDC 计算表。

D54:DIN/DOUT
计算表中显示 d54=d57/D27、但是
请告诉我如何计算 d54和 D27。

D59:DIN
计算表中提到的是 d57、但请告诉我 d57的公式。

D60:L
用于计算每层自感的公式在 LDC0851传感器设计中
每层自感的公式是否与 LDC0851传感器设计第2.2节"匝数"中的公式(2)相同?

D195:Ltotal
请告诉我 LDC0851传感器设计第2.13.1节中 d94的公式。
LDC0851传感器设计的第2.13.1节中是否有公式(3)?

D197:传感器工作频率
这是指 d196、公式分为多种情况。
请告诉我有关 d196的信息。

D203:RP
这是指 D202、d202是交流电阻值吗?

非常感谢你的帮助。

使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    LDC 计算表中包含许多中间计算和隐藏选项卡、可提供多个输入选项。 考虑到这一点、下面是有关相关计算的一些信息:  

    • D54:这是线圈的内径除以外径。 外径来自上方的 DOUT 输入。 内径(D59)根据外径、匝数、走线间距和走线宽度输入进行计算。 这两个单元都经过调整、以确保在获取比率之前它们是相同的。  
    • D60:是的、这与传感器设计应用手册中的公式2的计算相同  
    • D195:考虑到不同的层和 PCB 厚度、可以对总电感进行许多计算。  
    • D197/196:D196是一个内部计算步骤、所以结果可被单位调整。  
    • D202仅是 针对设备进行调整之前的 Rp

    此致、  

    Justin Beigel