This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:将积分窗口与外部事件同步。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1030298/opt3001-synchronizing-the-integration-window-to-an-external-event

器件型号:OPT3001

我正在研究一个应用、在这个应用中、我想要测量具有环境光的环境中特定 LED 产生的光量。   我在考虑使用集成时间为100ms 的 OPT3001。   我能够通过 PWM 从从 OPT3001读取的同一处理器控制 LED 的亮度。  其目的是在 LED 关闭的情况下进行测量、然后在 LED 打开的情况下进行另一次测量、并在测量之间进行差异以读取 LED 亮度。   是否有方法将集成窗口与外部事件同步、或者交替将外部事件与100ms 窗口同步?   对于此应用、我是否应该查找另一个光学传感器?

谢谢你

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您必须使用 i2c 写入来触发器件开始测量、以使器件断电。 然后、您可以使用 INT 引脚来查看测量何时完成。

    最棒的

    Alex