This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何从 PC 端保存 IWR6843AOP EVM 的处理数据

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1030539/iwr6843aopevm-how-to-save-the-processed-data-of-iwr6843aop-evm-from-pc-side

器件型号:IWR6843AOPEVM

您好 TI  

有一个客户想要澄清的请求。

他们希望保存 PC 端的传感器输出数据。 然后自行解析数据包。  

您能否告诉我们如何将输出数据保存到 PC 端的文件系统中?

如果您向我们提供基于3D 人员计数实验室的说明、我将不胜感激。  

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAMBDqRctFUaJ4xh6n3SbQ__VLyFKFf__LATEST

我能够导入工业工具套件的 xWR6843项目、然后在 CCS 中构建二进制文件、而不会出现编译错误。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的联系。  

    请参阅工业工具箱中 Resource Explorer 中的人员计数实验室中的以下片段。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/mmwave_industrial_toolbox_4_8_0/labs/people_counting/visualizer/docs/ba_visualizer_user_guide.html

    保存输出

    毫米波传感器的输出数据可以通过2种方式保存下来供将来使用:作为 UART 数据的二进制位流、以及作为帧头和 TLV 的 csv 文件。

    要保存其中任一文件、请在 OOB_PARSER 中将 self.saveBinary 和/或 self.saveTextFile 设置为1、保存该文件、然后按照上述方法运行启动 GUI。 输出数据将相对于毫米波传感器进行记录、不会像显示屏那样针对世界坐标旋转。

    谢谢、

    陈亚历克斯