This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:IWR6843AOPEVM

Guru**** 2547560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1030075/iwr6843aopevm-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

使用毫米波演示可视化工具、但无法通过串行端口连接检测到器件。 是否有人面临类似的问题? 还是在使用该器件之前、我应该下载任何端口驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shayan、

    这是常见的用户错误。 请确保您已完成以下操作:

    1. 您要将 microUSB 电缆连接到 AOP EVM 的较小端(如果传感器面向您、则为左侧)。  
    2. 您已按照用户指南并按 NRST 按钮(或断电/打开)将 AOP EVM 置于刷写模式。
    3. 您已使用二进制'xwr64xxAOP_MMW_DEMOM.bin'使用 Uniflash 并使用正确的应用端口刷写了开箱即用演示。
    4.   您已按照用户指南并按 NRST 按钮(或断电/打开)将 AOP EVM 置于功能模式。
    5. 您可以使用正确的应用和数据端口从毫米波演示可视化工具连接到 AOP EVM。