This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:IWR1843

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1029241/iwr1843-iwr1843

器件型号:IWR1843

您好,先生


首先,因为我是海外用户,所以这个文本使用翻译网站。
因此、可能存在跑偏。
感谢您提前了解。以下是问题。

mmWave_Demo_Visualizer 上有实时调优功能。

您可以在某个位置更改范围、如果更改值并按发送按钮、则会向雷达侧发送一条命令、如 cfarFovCfg -1 0 10.0。

如果将此命令发送到雷达侧、是否可以解释雷达侧的检测距离可以更改?

除上述说明外、雷达启动时的最大距离值为10m、因此它是如此

cfarFovCfg -1 0 0 10.0。 当范围的最大值设置为5m 时、它将变为 cfarFovCfg -1 0 0 5.0。

然后、设置为10m 时在5m 或以上处检测到的物体肯定会在零多普勒图的距离剖面图中消失。 然而、即使设置值高达5m、5m 及以上时的距离剖面和噪声剖面波形也会发生变化。

(请参阅下面的视频。)

我有一个关于上述问题的问题。

如果我设置 cfarFovCfg -1 0 5.0并向雷达侧发送命令、我认为雷达将只辐射长达5米的无线电波。这种想法是正确的吗?

或者、雷达是否由于软件内的计算而不在显示屏上显示5m 以上的数据、从而辐射5m 或以上的无线电波?

此外、我不理解范围剖面和噪声剖面显示波形的含义。

例如、在噪声曲线波形的情况下、如果它在5m 点、是否显示了在5m 点检测到的噪声值?

还是显示了从雷达检测到的整个范围检测到的噪声?

(例如、每个点的噪声值是否是根据从整体检测到的噪声计算的?)

无论如何、我不知道噪声曲线是什么以及它代表什么。 范围配置文件也未知。

您能告诉我们这些信息吗?

最后,关于 CFAR,我收到了另一位人士的解释,认为它似乎是一个相当多种职能的集合。

(不是您的座席。)

您能告诉我们 CFAR 具有什么类型的功能、它代表的是上面的范围配置文件等。

(如果您有任何参考资料、如果您能向我们展示、我们将不胜感激。)

个人而言、我突然决定使用毫米波雷达开发设备、但我没有基本知识。
我对所有的基本问题都很抱歉。

以上就是问题的全部内容。

感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否查看毫米波 SDK 用户指南以了解配置命令说明、然后根据缺失/缺失的信息提出问题。

    用户指南中介绍了 OOB 演示使用的命令。

    谢谢、

    Vaibhav