This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60:温度敏感型表面

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1028650/lm60-temperature-sensitive-surface

器件型号:LM60

您好、E2E、

你好。

我们的客户希望知道 LM60传感器的温度敏感型表面是什么、因为它们需要测量岩石样品的表面温度。 传感器的哪一部分最好与岩石接触-黑色部分或带引线的金属引脚? 换句话说、哪一个实际感应温度?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    LM60的 LP 和 DBZ 封装型号均具有通过引脚3 GND 实现的最佳散热路径。 尽管如此、您可以通过任何方式进行联系都将有所帮助。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好!

    我们的客户希望了解与温度传感器及其岩石样品接触的最佳方法。 以下是两种情况:

    1、触点在岩石样品和传感器之间、传感器本身黑色部分的平面侧(所有引脚届时不会与岩石表面实际接触、而会稍微高一些)。 这是否意味着所记录的温度有显著差异?

    2.另一方面,如果将销钉固定在岩石表面,黑色部分将保持较高的水平(因为销钉将被固定在表面,以便黑体自然上升)。 首选哪种解决方案?

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我不确定我是否遵循您对该应用的描述。 一般而言、我们必须对终端设备的实际使用做出让步、并且无法在理想情况下找到传感器。 精度、响应时间和传感器复杂性之间存在折衷。 我不希望同一个传感器的不同安装点会产生很大的影响。 我强烈建议客户尽量与客户联系、不要再担心、将系统与 LM60组装在一起、看看它是否满足客户的需求。 可能还不错!

    谢谢、