This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2022:采用环氧封装

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1028629/hdc2022-encapsulated-in-epoxy

器件型号:HDC2022

大家好、

我的客户希望在户外环境中使用 HDC2022、他们需要在电路板上涂抹环氧树脂。

湿度传感器在覆盖时是否能够正常工作/读取相对湿度、或者器件的顶部是否需要暴露在环境目标环境中?

如果 HDC2022确实需要暴露在环境中、则此消息底部的 E2E 文章概述了如何在器件上使用聚酰亚胺胶带、以便在涂层后去除环氧树脂。 这仍然是推荐的方法吗?

是否应考虑其他方法?

这种去除涂层的方法是否存在任何潜在问题?

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/922806/hdc2021-protective-tape-vs-protective-cover-and-conformal-coating?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HDC2022

谢谢、

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    HDC2022需要暴露在环境中、以便精确测量温度和湿度。 在涂层过程中、您可以在过滤器上使用聚酰亚胺胶带、之后可以将其取下。  由于存在 IP67滤清器、粘合剂残留物不应进入空腔。

    此致、
    Pavani Tenneti