This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:有关 mmWave Studio 3.00.00.14的问题

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1026346/mmwave-studio-question-about-the-mmwave-studio-3-00-00-14

器件型号:MMWAVE-STUDIO

您好!

我的客户希望在 级联 EVM 上测试每个器件的串流模式。 我尝试修改了 mmWave studio 3.00.00.14脚本文件夹中的默认 Contstream LUA 、以尝试测试从器件2。  我更改了主器件的配置以禁用所有 TX、并且仅启用从器件2中的一个 TX。 请查找 随附的 LUA 脚本。  e2e.ti.com/.../cascaded_5F00_contstream_5F00_slave_5F00_example.7z

运行 LUA 后、我想在 mmWave Studio GUI 中确认我的设置。 因此、我取消单击 RadarDevice1、只选择 RadarDevice3。 我检查了 slave2的通道 cfg、并按预期进行了设置。 然后、我只选择 了 RadarDevice1 (未单击 RadarDevice3)、但我发现一个 TX 已开启、尽管我禁用了主器件配置中的所有 TX。

然后、我 直接在 Lus Shell 中为主器件运行 channelcfg 设置命令。

>AR1.ChanNAdcConfig_mult (1、0、0、1、 1、1、1、2、1、 0、1)
ANS=0

则 GUI 中 RadarDevice1的通道 cfg 设置符合预期。

请检查这是否是 mmWave Studio GUI 的错误吗? 或者我是否错过了任何内容?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果我理解正确、您只面临 GUI 问题、但通过 LUA、您可以实现所有 TX 关闭。

    让我检查级联、但我还记得、对于单芯片、我能够从 GUI 禁用所有器件 TX。

    此致、

    Jitendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    我不确定 LUA 脚本的设置是否正常。 我在 GUI 中检查了该值以进行验证、但发现它与 LUA 设置不同。

    您是否愿意帮助再次检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、雷达系统为什么读取为单芯片、这应该被配置为级联。