请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC0851EVM 主题中讨论的其他器件:LDC0851
我想购买 LDC0851评估模块并构建一个自制传感器线圈。
请告诉我传感器线圈电感的设计规格。
顺便提一下、我希望传感器线圈的横截面积约为5cm。
我想使用以下公式。 如果我错了、请告诉我
如果我错了、请告诉我合适的计算方法。
L=K・μ・S・N2 (平方)/I
L:电感(H)
K:Nagaoka 系数
μ:磁芯的磁导率(H/m)
N:线圈匝数
S:线圈横截面积(m2)・・・5 cm
I:线圈长度(m)
感谢您对上述内容的关注。
使用 www.DeepL.com/Translator 翻译(免费版)