This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:旁路 CLI 示例;交通监控示例

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1026925/awr1843boost-example-for-bypass-cli-traffic-monitoring-example

器件型号:AWR1843BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我最近购买了 AWR1843BOOST、成功运行了开箱即用演示。

我想创建 bin 文件 bypass CLI 并实施 硬代码配置。

我按照文档"mmwave_sdk_03_05_00_04/packages/ti/demo/xwr18xx/MMW/docs/doxygen/html/index.html"来实现相同的功能、但我对雷达系统非常陌生。

是否有任何示例或其他文档可以帮助实现相同的功能。

此外、当我转储另一个演示"traffy_monitoring_18xx_demo.bin"时、我无法连接到毫米波演示可视化工具。 它显示了连接目标2、共2个。 除了转储 bin 文件外、还有什么需要看交通监控演示的东西。

谢谢。

Tirthraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在实现硬编码配置方面、请参阅以下常见问题解答主题:
    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1023135/faq-iwr6843-how-to-add-a-hard-coded-configuration-to-mmwave-radar-projects

    在测试交通监控演示时、并非所有演示都与所有可视化工具兼容。 我建议您使用随演示打包的 GUI/可视化工具尝试该二进制文件。  

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    谢谢。

    在交通监控演示可视化工具问题方面 、我根据您的信息找到了可视化工具。 之后、我找到了另一个示例、可以在我的应用"中距离雷达演示"中为我提供帮助。 我成功地运行了演示"AWR1843的中等距离雷达演示"、也可以在可视化工具上查看演示。

    之后、我在 CCS 中导入相同的演示以进行硬配置、并在 TI 提供的 MRR_18xx_DSS 项目中遇到一些错误、我无法找到解决方案。 您能否提供有关这些错误的一些见解。

    错误日志如下所示:

    #10010链接期间遇到错误;未构建"MRR_18xx_DSS.xe674"

    #10234-D 未解析的符号仍然存在

    gmake:**[全部]错误2.

    gmaking[1]:***[主编译]错误2

    gmake[2]:***[MRR_18xx_DSS.xe674]错误1

    未解析的符号 gen_twiddle_fft16x16、首先在./dss_data_path.oe674中引用

    未解析的符号 gen_twiddle_fft32x32、首先在./dss_data_path.oe674中引用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对这个演示不是很熟悉、所以请允许我带一个自己的人来。 同时、您能告诉我您使用的是哪个版本的汽车工具箱和毫米波 SDK 吗?

    此致、
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    汽车工具箱版本:3.4.0

    mmWave SDK 版本:3.5.0.4

    它们是链接器错误、但按照该演示的用户指南、我遵循了所有指令、并检查了库的路径、我不知道我缺少了哪个部分。

    谢谢你。

    Tirthraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户开始了一个新话题来讨论此问题。 关闭此主题

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1027255/awr1843boost-lab0007_medium_range_radar-dss-demo-code-errors

    谢谢你

    Cesar