This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 1949050 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1024539/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843

IWR6843 传感器(毫米波60GHz)是否符合欧盟无线电设备指令、以及它们是否具有强制性 CE 标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    CE 标志会提供给最终产品、例如您计划使用 IWR6843进行设计的传感器。 它不是在 IC 级别提供的。

    话虽如此。 已使用 IWR6843器件测试了我们的 EVM、并通过了 EU 法规标准。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的快速回复。

    我提出问题的原因是、TI 的竞争对手 已声明其与 IWR6843AoP 类似的单芯片雷达解决方案符合2014/53/EU 指令(以及 FCC 批准)。 我希望 TI  也能实现同样的效果。  

     

    寄存器、

     

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

     我们在6843AOP EVM 板上确实符合2011/65/EU 指令。 这正是您想要的。

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    抱歉、2011/65/EU 涉及在电气和电子设备中使用危险物质。 2014/53/EU (RED)用于 在欧盟内销售无线电设备的连接。 它 规定了安全与健康、电磁兼容性和高效使用无线电频谱的要求。 后者意味着它符合与 FCC 批准类似的所有传输法规。

    寄存器、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    抱歉、我们的 EVM 也符合2014/53/EU 标准。 我们已根据 EN 301 489-1和 EN 301 489-3标准完成了 EMC 测试、也根据 EN 305 550-2标准完成了无线电频谱测试。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    这听起来要好很多:-)现在我的主要问题是:他们是否在欧洲正式销售?

    寄存器、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、您好!

    您是指 EVM 吗? 是的、IWR6843EVM 可在欧洲订购。 您可以将订单放在以下网页上 : https://www.ti.com/tool/IWR6843ISK

    此致、
    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Vivek 的所有帮助! 祝你度过美好的一天!

    寄存器、

    Rob

x 出现错误。请重试或与管理员联系。