This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP461-SP:SEU 数据

Guru**** 1091410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1026675/tmp461-sp-seu-data

器件型号:TMP461-SP

你(们)好。 对于该器件、我们提到可根据要求提供 SEU 报告。 能否向我提供一份副本? 我正在项目上使用此器件。 SEL 和 SET 数据位于您站点上的报告中。

此致、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    欢迎访问 E2E 论坛。  

    我已向您发送了一份友谊请求、以便我们可以交换私人消息。 请接受并向我发送有关此问题的私人消息。  

    此致、
    Brandon Fisher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、感谢您的联系。 您能帮助我的 SEU 信息吗? 此致、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在关闭此主题、因为我们正在通过私人消息进行跟进。