请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP461 我们有一个使用 TMP461AIRUNT-S 温度传感器和外部感应二极管的设计。 我们发现、当使用所选二极管时、1N4148WS 器 件始终报告"最高热"。 但是、如果我们采用2n2222晶体管(以二极管的形式连接)来代替1N4148、则传感器会报告正确的温度。
对于1N4148、将3端口晶体管封装到焊盘上会在生产过程中遇到一些问题。
那么、在我们开始黑客入侵电路板之前、您知道为什么1N4148在2n2222入侵时不起作用? 此外、您能否确定一个可以正常工作的二极管? 换用二极管比将晶体管粘在现有焊盘上更容易。
谢谢你