This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:绕过接收链中的带通 IF 滤波器

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6443, AWR6843, AWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1024927/awr6843aop-bypass-the-band-pass-if-filter-in-receive-chain

器件型号:AWR6843AOP
Thread 中讨论的其他器件:AWR6843AWR6443

是否可以旁路或关闭 AWR6843接收链中的带通 IF 滤波器以获取/测量 I/Q 通道的直流偏移? 该滤波器具有高于175kHz 的较低噪声段、如数据表"AWR6443、AWR6843单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表(修订版 C)"第61页的图8-4?  滤波器会拒绝我的应用所需的直流信息(第 AWR6843AOP 节:在(步进 FM) CW 模式下使用 AWR6843AOP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    滤波器的限值如器件数据表中所述、不能超出限值。

    您是否可以设置线性调频脉冲参数、以便在频率处于允许范围内时将目标区域反映在中?

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    感谢您的快速回答! 我的应用需要具有复杂 I/Q 基带的所谓步进 FMCW 雷达架构。 这意味着我必须将雷达 IC AWR6843AOP 设置为固定频率。 来自解调器的 I/Q 信号将具有一些直流值、具体取决于应用要求的单个固定目标的位置。 这就是我需要来自 I/Q 转换器的原始信号的原因。 Zigang Yang 先生在上一个问题中的意思是、雷达 IC 应该可以做到这一点。 我的问题是如何解决?

    请注意、

    Kamil