请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843AOP Thread 中讨论的其他器件:AWR6843、 AWR6443、
是否可以旁路或关闭 AWR6843接收链中的带通 IF 滤波器以获取/测量 I/Q 通道的直流偏移? 该滤波器具有高于175kHz 的较低噪声段、如数据表"AWR6443、AWR6843单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表(修订版 C)"第61页的图8-4? 滤波器会拒绝我的应用所需的直流信息(第 AWR6843AOP 节:在(步进 FM) CW 模式下使用 AWR6843AOP)。